This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320EVM-783:命令控制的 GPO 配置和通过命令进行控制

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698465/ucd90320evm-783-command-controlled-gpos-comfoguration-and-control-via-commands

器件型号:UCD90320EVM-783

您好!

我想知道如何通过 PMBus 命令和 Fusion 软件控制命令控制 GPO。

我在 Fusion 软件中创建了命令控制 GPO (例如 X)、然后如何通过 PMBus 命令切换"X"(不使用 Fusion 软件?

我创建了以下引脚。 是否有人告诉我切换命令(请举例说明)。

此外、Fusion 软件中低阻抗、高阻抗引脚的含义是什么??
引脚上电时的默认状态??

提前感谢!!!

此致、

Ashwath。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 www.ti.com/.../slvuaw9a.pdf、搜索有关如何控制 GPIO 引脚的 GPIO_INDEX 和 GPIO_CONFIG PMBus 命令。 Hi-Z 为漏极开路。 有关更多信息、另请参阅 GPIO_CONFIG 部分