This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM78L:为什么有两种 LM78L05封装

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698235/lm78l-why-there-are-two-packages-of-lm78l05

器件型号:LM78L

大家好、在这里找到大家都很好。 我想知道为什么该器件有两种不同的引线选项? 一个为2.6mm、另一个为1.27mm。 这些选项有何区别? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    行业标准 TO-92封装可选择采用直引线或成形引线。 两种封装之间没有电气差异、唯一的差异是封装轮廓的成型引线部分指定的尺寸。

    请注意、根据描述 TO-92封装选项和订购说明的 SNOA072、直引线仅以黑色显示。 卷带包装以及卷带和径向 Ammo 包装格式仅适用于成型引线选项。

    www.ti.com/.../snoa072a.pdf

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我还有一个关于器件封装的问题。 如何根据可订购器件选择合适的封装? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    例如、如果我选择 LM78L12ACZ/LFT4、我如何知道它是直引线或成形引线选项? 非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    这些信息在我之前提到的应用报告中提供。  

      

    数据表也指向此应用报告。

    非常尊重、

    Ryan