This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:bq40Z50-R2中的 CFETF

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697812/bq40z50-r2-cfetf-in-bq40z50-r2

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我们有一个使用 bq40Z50-R2电量监测计的电池组电路。 其中的几个电池组工作了一段时间、然后显示了 PF 状态 CFETF (处于 PF 状态 C+D 位0中)并停止工作。 它可以通过 bqStudio 进行修订、但普通客户无法接受。 这个问题是幻想性的,很难重现。 通过多次插入和拔下充电电源、您可能会遇到此现象一次。

根据《技术参考手册》、有两个参数与此 PF 状态相关联: 5mA 的关断阈值和5s 的关断延迟。您是否会告知导致 CFETF 在 bqStudio 中变为红色的根本原因以及我们可以尝试解决此问题的方法?  

我们迫切需要一个解决办法,你的迅速反应将受到高度赞赏。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    发生永久性故障(PF)有多种原因。 第15.11节可提供有关运行状态、充电器状态、电量监测状态、电芯电压值和其他有助于确定发生 PF 的原因的信息。 在 EVM 上、有一个8.1.2中所述 PF 错误代码的 LED 显示屏、这是确定已设置哪个 PF 标志的快速方法。 根据这些数据、您应该能够确定导致 PF 事件的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PF 状态 CFET 的默认值为关断阈值5mA 和关断延迟5s。 这些低值容易受到使电池组无法正常工作的错误警报的影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果在 CFET 应关断时电流为5mA 持续5秒、则可能会出现问题。 但是、如果您认为应用程序中应该更改这两个设置、则这两个设置都是可配置的。