This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF200:替代组件、最好是穿孔

Guru**** 2582705 points
Other Parts Discussed in Thread: REF200, LM234, LM334, XTR101, XTR105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697855/ref200-alternative-components-preferably-through-hole

器件型号:REF200
主题中讨论的其他器件: XTR101XTR105

我甚至不是一名工程师、因此请保持温柔。  我已经搜索了好几周、想找一个能够为 RTD 提供小电流源的电路、我找到了这篇标题为 TIDU969的文章。  这正是我所寻找的、但是组件都是表面贴装的、我需要制作8个单独的板、对于低于平均水平的业余爱好者来说、表面贴装组件太多了。 我正在寻求有关具有通孔组件的电路的建议、这些电路将实现该电流源以激励 RTD。  

我同样喜欢这篇文章、完美的解释、我理解除9以外的所有公式。  我认为148欧姆应该是157.33欧姆;148欧姆对应125摄氏度

感谢您的指导,

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    如您所述、TIDU969文章使用 REF200作为电流源。 有许多方法可以创建电流源、有些方法比 REF200更精确、但它们主要是 SMT。 我可以想到的唯一通孔解决  方案是使用 LM334/LM234 +二极管和电阻器来创建恒定电流源。 这需要进行一些计算、但数据表第8页上有一个很好的示例、您可以按照该示例生成100uA 的电流源。 由于此器件只有1个输出引脚、因此每个电路板需要使用2个引脚。

    -Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    您可以使用 XTR101或 XTR105。

    Kai