This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3668:关于 WEBENCH

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3668

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696856/webench-tools-lm3668-about-webench

器件型号:LM3668

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、团队、

当尝试使用 LM3668的3.3V 固定输出类型打开设计时、将出现以下错误。


它似乎没有从2.8V 输出固定类型发生变化。
我尝试使用其他电压输出类型打开设计、但只能打开固定类型2.8V 输出。
请进行修复、以便可以使用固定的3.3V 输出类型打开该设计。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    产品选项是一个下拉菜单、您应从该菜单中选择 LM3668 (2.8V)以打开设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao-San、

    如果了解无法选择输出3.3V 固定电压、是否正确?

    此致、
    加藤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉 Kato-San、我误解了您。 它应该支持3.3V 电压、我需要将其提请我们的 webench 建模小组注意。 请等待几天。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao-San、

    非常感谢您的快速回复。 我正在等待它被修复。

    此致、
    加藤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    我们已经解决了这个问题。 该修复程序将在本周结束时在 TI.com 上提供。

    谢谢、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen-San、您好!

    感谢您的回答。
    我将再次询问您、我是否无法在周末前确认更正。

    此致、
    加藤