This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2113:TPS2113#39;s 输出上的毛刺脉冲

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, TPS2113, TPS2113A, TPS22912C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696173/tps2113-glitch-on-tps2113-s-output

器件型号:TPS2113
主题中讨论的其他部件:BQ24075、、 、TPS22912C

我们将 TPS2113DRB 单元用作电源多路复用器。  EN#连接到 VSS、ILIM 连接到 VSS 、电阻为400欧姆。
IN1和 VSNS 连接到 USB_5V 电源。 IN2连接到 电池充电器的输出:BATT_LOAD,它来自电池充电器 BQ24075,其 SYSOFF 引脚连接到 VSS。  
USB_5V 也是 BQ24075的输入电源。 这使得充电器 能够从 USB_5V 输入或电池(2500mAh、4.2V)不间断地供电
连接到 TPS2113的引脚 IN2

当电池充满电且 USB_5V 断开(断开)时 、我们预计 TPS2113输出引脚的电源不会中断、
但当 USB_5V 断开连接时、系统会重新启动。  非常感谢 您能否告诉我们原因是什么?

电池充电器的输出 (BATT_LOAD)-即电源多路复用器的 IN2应该提供 电池电源、 但 TPS2113的输出 正在中断。 电池本身没有问题、它会继续为系统供电、但在断开 USB-5V 连接时、电源多路复用器中会出现毛刺脉冲、我们可以采取哪些措施来纠正这种情况并从 TPS2113获得不间断电源? 谢谢、

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    如果我的理解是正确的、那么当 USB 电源从 TPS2113上断开时、器件的输出会下降以在切换到新电源之前复位系统。 我对此有几个问题:

    1.如何在电源之间切换? 您是否设置了电压阈值、如果设置了该阈值、该阈值是多少?

    2.复位系统时,开关的输出电压下降到多少电压? 什么是可接受的?

    3、TPS2113的输出电容是多少?

    4. 系统的电流负载是多少?

    此外、您还了解过 TPS2113A 吗? 该器件与 TPS2113相同、但电源之间的切换时间要快一点。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alek、

    感谢您研究这个问题。 以下是调查结果:

    1.通过从电路板连接器中拉出 USB 输入/电源电缆来切换电源。 设计已设置为自动切换。

    2.在收集毛刺脉冲数据的过程中。

    输出上有10uF 陶瓷电容器。 遗憾的是、它未直接放置在输出引脚上。 它大约有12+ mm 的距离。 输出引脚、 但更接近 5V-3.3V LDO 的输入引脚。

    我们以前使用过 TPS2113PWR 单元、但现在已移至此修订版中的 TPS2113ADRB 器件、以获得更多电流余量。 上一个转速与当前转速之间的差异为:

    a)输出电容现在很远、 b) VSNS 引脚3通过内层连接到主 USB-5V (引脚8、IN1)。 IN1在顶层布线、但 VSNS 通过2个触点从内层的 IN1布线。

    我们在 前一个电路板的顶层进行了这种布线。 C)我们将 STAT 引脚拉至3.3V、电流为1M 并路由至 MCU、以便我们可以监控状态引脚。 之前、它被拉至输出。 我们没有对其进行监控。  这些差异是否会导致此问题?

    4.负载几乎没有任何东西,当主板空闲并且我们拔出 USB 电缆时,它会失败,电源不会切换到引脚 IN2的最高4.2V 的电池电压,所以问题是基本问题,有些问题是不正确的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    根据您所说的话、我没有看到任何太令人担忧的事情。 虽然我知道输出电容器必须放置得更远、但是否可以将其从10uF 增大到更高的值(可能是47uF 或100uF)? 这应减少在电源之间切换时的压降、并有助于查看问题是否出在这里。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alek、他将这样做、并在我们在变更后获得数据时发布调查结果。 电池负载路径上有一个负载开关 TPS22912C;它就在那里、因此我们可以关闭电池的电源

    当电池 的充电容量达到特定限值 时(在 MCU 的干预下、到 TPS2113多路复用器的 BATT_LOAD 路径被负载开关阻断)。  当 USB 电源断开时、电池负载路径上的电压从4.64V 降至4.10V。 如果反向电流在 PMUX OUT 上产生此干扰或更高电容器、则将消除此干扰 I s 进行验证。 如果流经负载开关的反向电流导致反向电流、则我们需要使用二极管来阻断该路径(由于某种原因、该负载开关不会阻断)。   

    非常感谢您的帮助。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    此处是如何配置 TPS22912C 的? 当您正在寻找 RCB 生效时、器件的 ENABLE 引脚是否为高电平?  启用后、TPS22912C 依靠测量 VOUT 和 VIN 之间的电压差来实现反向电流阻断。 有关 RCB (特别是此类器件)的更多信息、请查看以下应用手册中的第5.3节:

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alek 提供 RCB 文档。 下面是一个屏幕截图、其中显示了电源 PMUX 的输出(5V、黄色)和3.3V (蓝色)。  移除 USB 电源后、5V 崩溃并跟随 LDO 3.3V 的输出、然后恢复到4V 的电池电压。 系统在此过程中重新引导。  

    负载开关22912C 开启3.3V 电压、但此验证还表明我们存在 BOM 错误、我们应该使用22910A 开关(接地 p-gate、始终开启)、而不是 N-gate 22912C。  我们必须将开关的输入硬接线至3V、以便在 PMUX 的输入2上提供电池电压。   我想我们可以完全移除开关、并将 Vbat 直接路由到 PMUX 的 IN2。 希望这样可以在不增加输出电容器的情况下消除这一问题;否则、我们就会遇到问题。

    感谢您的帮助。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、Andy! 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius