This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:LM3481-FLYBACKEVM 电流增加

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481-FLYBACKEVM, LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696868/lm3481-lm3481-flybackevm-increase-in-current

器件型号:LM3481

您好!尊敬的:

   能不能有人描述我是否能增加 LM3481-FLYBACKEVM 的输出电流?

如果电流有可能增加、那么在具有稳定输出电压的情况下、超过2A 的电流可以达到多少?

此致

Mohsin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    功率受峰值初级电流的限制、该峰值电流在最小 VIN 时最高。 即、在 EVM 的5V 至32V 输入范围内、输入电压越高、可提供的负载就越高。 这是最简单的方法。

    如果这还不够、您需要更换能够处理更高电流的更大变压器和更小的电流感应电阻器。 在更改这些组件时、还需要根据调整环路补偿。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Youhao、

    感谢您解决了我的问题。 在输入电压介于10V 至20V 的输出电压下、我的要求是12V 和6.5A。

    如果我能够以更小的尺寸重现此 PCB、您能不能建议这样做? 如果是、您可以建议一些有关 PCB 设计的参考材料。
    此致
    Mohsin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mohsin、

    以下是有关如何将 LM3481设计为反激式的应用手册。
    www.ti.com/.../snva761.pdf

    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:  

       感谢你的答复。

    根据我们的要求、我想用更小的尺寸来更换此电路板上的变压器、您能建议这样的吗?

    此外、由于变压器的工作规格为130KHz、我是否可以提高此电路板上的开关频率?

    此致

    Mohsin   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohsin、

    满足应用尺寸要求的最简单方法是直接联系磁性供应商。 根据上面的应用手册、可以计算变压器的电感和饱和电流。 了解这些值后、可以定制变压器以满足尺寸要求。 通常、这将是一个多迭代设计问题、需要在尺寸和效率之间找到正确的折衷。 组件网站还可以轻松筛选自产品。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett