This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:LM5050MKX-1/NOPB 和 LM5050Q1MKX-1/NOPB 之间的差异

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696913/lm5050-1-difference-between-lm5050mkx-1-nopb-and-lm5050q1mkx-1-nopb

器件型号:LM5050-1

您好!

我们有一位客户询问 LM5050MKX-1/NOPB 和 LM5050Q1MKX-1/NOPB 之间的差异。

在整个数据表中、这两种器件的额定值似乎相同、其中非 Q1版本的额定值为 JEDEC 等级、而 Q1版本的额定值为 AEC 等级。

客户的经销商为客户提供了 Q1版本、除了额定值之外、他们是否是相同的器件?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    是的、这两款器件将具有相同的性能。

    此致、

    Dilip