This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q 支持的电池化学特性

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: EMB1428Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698527/battery-chemistry-supported-byemb1428q

主题中讨论的其他器件:EMB1428Q

EMB1428Q 支持哪种电池化学成分? 我可以使用 EMB1428Q 平衡2V 系列铅酸电池、还是仅用于锂离子电池? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ehsan、

    EMB1428不受电池化学物质的影响-它只是一款栅极驱动器。 我没有看到这种情况得到实施,但应该是可以的。

    非常关注 AFE 和 EMB1499的设计。 我想这就是你会进入所有的天使的地方,如果有的话。