This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65950:TPS65950充电电流读数

Guru**** 2584755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65950, DM3725, AM5706, AM5716

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698454/tps65950-tps65950-charge-current-reading

器件型号:TPS65950
主题中讨论的其他器件: DM3725AM5706AM5716

您好!

我们将 TPS65950用作 DM3725平台的一部分、用于我们的其中一款产品

我们发现很少有 TPS65950器件存在问题。 当我们配置软件充电时、如果我们配置100mA 充电电流、我们会看到消耗的电流仅为20mA。  

但是、当我们读取 ADCIN10并应用转换公式时、它会指示它消耗的电流为80mA。 在 TPS65950的500个器件中、我们发现15-20个器件存在此问题。 我们不确定这里的问题在哪里、因为500个单元中有15-20个单元发生了这种情况。

我们可以提供使用的寄存器配置和转换公式。

此致、

Raunaq Sinha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raunaq、

    我已将您的请求指派给负责的应用工程师、我们将尽快回复您。

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Murthy、

    只是想澄清一点疑问、正如 TPS 手册第9.4.7节所述、如果电池充电模式下来自充电器的电流小于0.85A、则斜率用于调整
    mAdc 范围为0.88mV/mA。 对于较高的电流、斜率为0.44mV/mA。 当电流为0时
    ADCIN10上的电压为0.75V。在附件充电模式下、ITOV 系统是相同的、和
    电流为负;因此、斜率也为负。 ITOV 块的斜率取决于的值
    BCICTL1 CGAIN 位。 当 CGAIN 位为0时、使用0.88mV/mA 的斜率、以及何时使用
    CGAIN 位为1、使用0.44mV/mA 的斜率。

    那么、我想知道、对于 A、如果充电电流为100mA、CGAIN 值应为0还是1?

    此致、
    Raunaq Sinha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raunaq、

    通常、对于 OMAP 系列器件(大于10年)、我们建议升级到更现代的处理器。 DM3725建议使用 AM5716或 AM5706。

    我将尝试提供帮助、但对该器件的支持将受到限制。

    您是否知道在观察此问题时您处于哪个充电阶段? 您可以从技术参考手册中的图7-2或图7-3中确定这一点。 确定之后、您是否知道您处于图7-4或7-5中的哪个状态? 根据表7-2、有些状态看起来是自动的、您是否已确认您一直处于软件控制状态?

    您设置了哪些寄存器来设置电流限制?

    最后、您是否已经研究过电池充电器中断(第7.6.3节)以查看其中是否有任何中断被跳闸?