This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27611:有关集成 LDO 的问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697341/ucc27611-question-about-the-integrated-ldo

器件型号:UCC27611

您好!

我想了解有关集成在 UCC27611中的 LDO 的更多信息。 实际上、由于需要驱动大量 GaN FET、我对 UCC27611存在一些散热问题、因此我想降低其 LDO 的功耗。

LDO 的压降电压是多少?

如果我想在 VREF 处获得5V 电压,我应该在 VDD 上施加的最小电压是多少? (VREF=5V 时的平均驱动电流估计为32mA)

2.该 LDO 是如何制造的?

是否可以使用外部 LDO 并将5V 电压直接施加到 VREF 上? 这样、我就能够将 LDO 损耗移至外部组件。 如果可能,我应该为 VDD 做什么? 我可以在 VDD 上放同样的5V 电压吗?

提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Maike 您好!

    很抱歉耽误你的时间。

    需要1.6V 电压。
    2.不能绕过内部稳压器。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答。