This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698585/bq25703a-bq25703a

器件型号:BQ25703A

我有一些铅酸电池的标称电流为17A、 但 IC bq25703a 可支持的最大电流为8.128A。我是否可以并联2个 IC 以支持电池的标称电流?

如果我无法获得 铅酸电池的标称电流,则说明充电算法有任何问题?(例如恒定电流...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    埃桑

    您可以将充电电流感应电阻器更改为5m Ω、以将充电电流加倍至16.256A。 BTW、输入源电流限制是多少? BQ25703A 将输入电流限制在6A 左右、这是通过更改感应电阻器无法增加的。
    BQ25703A 是从充电器。 充电算法由主机控制器控制。 我看不到 BQ25703A 有任何问题。