This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62150:电感纹波电流大于负载电流

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62150, TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698451/tps62150-inductor-ripple-current-more-than-load-current

器件型号:TPS62150
主题中讨论的其他器件: TPS62147

您好!

我们计划在设计中使用 TPS62150、其规格如下。

输入电压- 10.5-13.5V

输出电压- 3.3V

输出电流- 0.1-0.4A

2.2µH 数据表建议、我们选择了2.5MHz 开关频率和1 μ H 电感器。

考虑到电感器的容差为20%、最大输入电压为13.5V、输出电压为3.3V、电感器纹波电流使用 Vout/VIN x (vinmax-Vout)/Fsw / L 公式计算为0.57A。  

您能否确认上述纹波电流计算是否正确?

通常、我们希望将电感器电流保持在最大负载电流的30%以内、并以连续电流模式运行。 但是、在这种情况下、纹波电流高于最大负载电流、因此设计中可能会出现反向电流、并且/或者器件可能会进入非连续模式。 您可以就此发表评论吗?

此外、是否有任何替代器件可用于满足上述输入/输出要求、同时将电感纹波电流保持在负载电流的30%以下并在连续电流模式下运行?

此致

Raja