This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62230:可调节输出电压

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62230, TPS62821, TPS62088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698651/tps62230-adjast-output-voltage

器件型号:TPS62230
主题中讨论的其他器件: TPS62821TPS62088

您好!

是否可以通过 FB 引脚和 TPS6223x 系列中的电阻器连接 VDAC 并使输出电压可变?

如果是、如果将 TPS 62231调整为3.0V、效率是否接近 TPS62231? 还是接近 TPS62233?

此致、
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai-San、

    仅使用"TPS62230"在论坛中搜索、这是出现的第一个帖子: e2e.ti.com/.../627360

    如果您需要在运行期间调节输出电压、请使用 TPS62821或 TPS62088。