This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:Adel 引脚配置。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697518/ucc28951-q1-configuration-of-adel-pin

器件型号:UCC28951-Q1

大家好、

有关 UCC28951-Q1数据表的问题:

对于自适应延迟、引脚 Adel/ADELEF 配置为:

我的问题是有关 RA/RAHI 计算公式:

公式中的"5V"是从哪里获得的? CS 引脚的电压是5V?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    产生5V 电压的原因是、设计的电路是 slua560C 应用报告中的电路、其中自适应延迟连接到5V VREF 引脚而不是2V (最大值) CS 引脚。 将这些引脚连接到 VREF 当然会使自适应功能失败、如 DS 第50页顶部所述。

    图48中的应用原理图显示了连接到 CS 的 Adel 和 ADELEF 的正常使用方法。

    EVM 使用固定延迟、通过将 Adel 和 ADELEF 连接到固定电压、您可以实现比将其连接到 GND 更短的延迟。

    最好的方法是使用图48中的原理图、首先将 Adel 和 ADELEF 设置为零、然后迭代为适合您的特定应用的最佳解决方案。

    如果这不清楚、请告诉我

    此致
    Colin