This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2493:PG 函数定义

Guru**** 2586985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698464/tps2493-pg-function-define

器件型号:TPS2493

你(们)好

我想检查

PG 高电平(漏极开路)状态 v.s. M1的 VDS

是这意味着

M1的 Vds 高于2.7V (2.2V~3.2V)和大于 tPDG (去毛刺脉冲时间),那么 PG 是否为高电平?

是否有图描述了 tPDG 变化?

 和 PG 阈值电压变化(M1的 VDS)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    PG 输出保持高电平、直到 Vds 下降到典型值<2.7V、并且在该9ms (典型值)的去毛刺脉冲延迟之后

    tPDG 变化:5ms 至15ms
    有关 PG 阈值电压变化->请参阅数据表第4页 EC 表中的参数"电源正常输出(PG)"。
    有关 PG 的时序/操作、请参阅数据表中的图13。

    此致、
    Rakesh