This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:低负载时输出电压不稳定

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698562/tps54302-output-voltage-does-not-stabilize-at-low-load

器件型号:TPS54302

您好!

我使用 TPS54302器件创建了一个电路。
但是、在输出电压设置为1.8V 的电路中、输出电压在低负载时不稳定。
为了提高稳定性、我更改了输出电容器的容量和前馈电容器的容量。
但是、我的验证未成功。
我将附上我创建的电路图和波形。
请告诉我是否有一种方法可以稳定输出电压。

此致、

e2e.ti.com/.../TI_5F00_Buck_5F00_20180612.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kaji、您好!
    输出电容器过大、22uF 电容器就足够了。
    C839更改为22uF。 R839更改为13k Ω、R842更改为27k Ω。 R840更改为0欧姆。 请尝试一下。

    此致、
    Edwin。