This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116FEVM-571:TLC59116FEVM-571

Guru**** 2613495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698181/tlc59116fevm-571-tlc59116fevm-571

器件型号:TLC59116FEVM-571

您好!

我刚收到 EVM 套件、我正在浏览指南!

我在查看 PCB、注意到 C4和 C6电容器非常大(极化15uF)、而过电容器 C1、C2、C3、C5 (10uF)。 我无法理解为什么有这个电容器(特别是 C4和 C6)? 这与不同的 GND 层有关(一个用于数字 i2c,一个用于 LED 模拟?) !!

谢谢您能回答我的问题!

此致、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、
    这些电容器用于降低功率噪声、但位于不同的区域。 C4和 C6用于 LED 的阳极、以避免产生较大的峰值噪声。
    谢谢、
    BRS、
    罗斯利