This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62585:EM 引脚技术规格问题

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698485/tlv62585-em-pin-specification-question

器件型号:TLV62585

Hynix 指出了规格差异。

HYNIX TEST VIH = 0.7V/VIL = 0。 6说

   1.数据表错误吗?

   (请确认。)

   

 2. Hynix 使用示波器测量 EN 引脚和 GND。 测试方法是否错误?

  (您能解释一下测试方法吗?)

 3. 如果 EM 引脚输入0.5V 至1.1V 的电压、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yoo Young jae,

    我认为客户是正常的、与数据表一致。
    VIH 是 EN o 上需要应用的最低电平、以确保器件已启用、但某些单元可以在较低电压下启用、我认为这是客户测量的结果
    类似地、VIL 是可施加到 EN 以使器件保持禁用状态的最大电压、某些器件仍可在较高电压下保持禁用状态、如客户所测量的那样。

    在0.5V 至1.1V 之间、可根据批次启用或禁用器件。 此测试的目的是什么? 客户的主要问题是什么?