This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31520:可将 LMZ31520与 LM10011搭配使用、从而为 TMS320C6678生成智能反射电压

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM10011, LMZ31520, TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697940/lmz31520-can-use-lmz31520-along-with-lm10011-for-generation-of-smart-reflex-voltage-for-tms320c6678

器件型号:LMZ31520
主题中讨论的其他器件:LM10011TMS320C6678

您好!

可将 LMZ31520与 LM10011搭配使用、为 TMS320C6678处理器生成智能反射电压。 我想知道 LMZ31520的 INH 引脚可通过 FPGA 进行控制、从而维持处理器所需的电源序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、LMZ31520应与 LM10011配合使用、以调整输出电压、类似于应用手册 SNVA709中的描述。 确保将 LM10011放置在靠近 Vadj 引脚的位置、以避免产生不必要的噪声。

    INH 引脚可由 FPGA 控制以满足定序要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Arrigo 先生。