This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 UCC2897A 的两个问题

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698185/two-questions-about-the-ucc2897a

主题中讨论的其他器件:UCC2897A

当了解 Ucc2897A 数据表时、我遇到了两个问题。

1。

如何选择或计算转角频率 FF?

2.

如何 计算 dvL/dt?

 期待您的回答! 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、user5357005、

    在回答第一个问题时:如果您的开关频率为100kHz,则最小脉冲宽度大约为1us。
    因此、100ns 至200nS 的上升时间不会过度扭曲最小电流感应信号。
    这对应于开关频率的 f 值为1个数点到5分之一。
    因此、使用开关频率的一个数点作为起始值

    对于第二个问题、dV/dt 是电感器斜坡电流的下斜率。
    在降压稳压器中、电感器电流下降斜率等于 Vout/L
    本文档介绍了电流模式控制的要求、可能会有所帮助。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。在第一个答案中,这是否意味着我可以选择转角频率 FF=1/100Fsw?我不太理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
    1/100 Fsw 是一个很好的数字