This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:关于 BQ78350-R1 ManufacturerAccess() 0x0052/0x0053 PFAlert 的问题

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698382/bq78350-r1-about-question-for-bq78350-r1-manufactureraccess-0x0052-0x0053-pfalert

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76930BQ78350

你(们)好  

现在、我们的客户将 BQ78350R1与 BQ76930搭配 用于电池组单元。

客户需要读取  PF 警报 SUV/SOV/SOCC 状态。

但是我检查 了 TRM 关于此描述的信息, 该状态是否正确为“读”?   

我们找到了相同的描述  ManufacturerAccess() 0x0052 和0x0052  

a) 17.2.36 ManufacturerAccess() 0x0052 PFAlert

SOCC (位2):充电时的安全过流
 1 =检测到
 0 =未检测到
SOV (位1):安全电芯过压故障
 1 =检测到   
 0 =未检测到
SUV (位0):安全单元欠压故障
 1 =检测到
 0 =未检测到

b) 17.2.37 ManufacturerAccess() 0x0053 PFStatus

SOCC (位2):充电时的安全过流
  1 =检测到
  0 =未检测到
SOV (位1):安全电芯过压故障
  1 =检测到
  0 =未检测到
SUV (位0):安全单元欠压故障
  1 =检测到
0 =未检测到

[问题]   

  哪一个是正确 的状态电阻 器???  

  * 我们需要主机侧 控制电阻器的此信息。  

注意事项

三月贾斯珀  ( Sugimoto)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    自从我使用 BQ78350以来已经有一段时间了、但是警报总是在状态之前发生(就像在安全配置中一样)。

    为了了解 PF 警报和 PF 状态之间的差异、TRM ("永久故障"章节)指出、当 PF 状态位被置位时、器件进入永久性故障模式。 因此、仅 PF 警报不会导致器件进入永久性故障模式。

    对于 SOCC:

    因此、根据这一点、当电流超过 SOCC 阈值时、PF 警报将首先设置。 当电流在 SOCC 延迟期间持续超过 SOCC 阈值时、PF 状态将被置位。 这意味着只有在设置 PF 状态后才会记录永久性故障。

    对于 SOV 和 SUV、使用 AFE (BQ76930)处理该错误。 它通过 AFE SUV 和 SOV 配置进行配置。 因此、根据 TRM、PF 警报从未设置。

    话虽如此、如果您想知道已设置了哪个永久性故障、则需要查看 PF 状态寄存器。 PF 警报将仅告知永久故障是否即将发生。

    此致、

    米歇尔