This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:变压器中的噪声问题..

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698148/lm5023-noise-issue-in-the-transformer

器件型号:LM5023

您好!

目前、我们在应用中使用的是 LM5023 IC。 当我们加载装置时,我们 观察到开关频率为100KHz 的1KHz 突发脉冲。  这些1KHz 突发脉冲会导致可闻噪声,这是不可取的,我们如何将此频率从 1KHz 提高到大于可闻范围(>20KHz )?

是否有任何其他方法可以降低噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karnthi、

    可以通过以下两种方法轻松调制频率:
    增加输出电容会降低频率。
    2.增加负载,通常放置虚拟负载,也有助于降低输出电压的斜率。
    除了这些要点、我建议重点关注 VCOMP 和 VOUT 波形、以便分析它们是否遵循建议的更改。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,区域,
    感谢您的快速回复。
    我们的问题是将突发脉冲的频率从1kHz 增加到>20KHz,这样就无法听到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以理解、请遵循建议、希望这将帮助您解决问题。

    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karanthi、
    LM5023具有突发模式功能、可旁路 PWM 比较器并在转换器中实现异步运行模式。
    这通常不会导致音频问题、因为在该模式下、峰值初级电流通常非常低、但如果存在问题、我可以建议如下:
    (1)重新评估您的变压器设计。 也许您可以减小气隙并使用更大的电流感应电阻器。
    这将降低峰值电流并提高有效频率、但您必须确保变压器也可以提供全功率。
    (2)音频噪声是由磁芯的磁致伸缩效应和绕组的相互作用引起的。
    确保将半模芯涂胶、并且变压器组件上有真空清漆。
    磁芯还会导致 PCB 振动、类似于感光鼓、因此您可以在变压器和 PCB 之间放置一个阻尼材料、如软塑料垫圈。

    当 COMP 降至大约0.7V (我认为)以下时、LM5023进入突发模式。
    因此、您还可以在 COMP < 0.7V 时动态切换较高值的电流感应电阻器
    这将降低峰值电流并增加开关频率。
    希望您离开音频带。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的回答... 我将实施并观察响应。