This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:通过电池供电时的电流限制

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698134/bq24072-current-limitation-when-supplied-through-battery

器件型号:bq24072

大家好、团队、

我使用 bq24072 IC 通过5V USB 电源和电池其他时间为我的"便携式气体检测仪"电路供电。

现在、我已经将通过 USB 供电时的充电电流设置为500mA。

问题是、

1.即使电路是通过电池供电且 USB 连接是临时隔离的,电流是否会限制在500mA?

2.我能不能用不同的电流值获得 BAT 和 OUT 引脚上的确切压降值? 数据表显示、对于1A 的电流、它为(Vbat - Vout) 50mV 至100mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    问题是、

    1.即使电路是通过电池供电且 USB 连接是临时隔离的,电流是否会限制在500mA? -- Bill J -- BAT 至 OUT 路径不受限制,IN 至 OUT 将限制为500mA

    2.我能不能用不同的电流值获得 BAT 和 OUT 引脚上的确切压降值? 数据表显示、对于1A 的电流、它为(Vbat - Vout) 50mV 至100mV。 --- Bill J -压降将因器件而异,并且处于规格表中列出的范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bill 的支持。