This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5122:使用 LM5122-Q1进行仿真

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698193/webench-tools-lm5122-simulation-with-lm5122-q1

器件型号:LM5122

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、
我尝试使用 LM5122-Q1创建仿真。 设计输入:VIN (最小值)= 8.0V、Vin (最大值)= 16.0V、Vout = 48V。 这样可实现最大1A 的电流。 2A 给出了一条错误消息:"Ccan not find suitable FET for the design. 尝试降低负载电流"。  我 希望实现400W 的输出功率。 其理念 是在双相交错配置中对电流(以及功率)进行分频。  随附了一级的原理图。
Scematic of DCDC booster wird LM5122-q1
我的问题是:只有两个阶段才能实现400W 功率吗? 什么是替代方案?
感谢您的努力。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试将环境温度更改为-40C。 Webench 模式不启用并联 MOSFET、单个 MOSFET 可能会因高功率而过热。 在实际应用中、您可能需要并联 MOSFET 来共享功率。