This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2421-1:故障时间电流的值是多少

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698115/tps2421-1-what-is-the-value-of-the-current-in-fault-time

器件型号:TPS2421-1

您好,

比较2图  

图6. 3V 硬过载、负载从3.8A 跃升至5.5A

和  

图7. 3V 硬过载、负载从3.8A 跃升至7.1A

在我看来、

Rset = 49.9K、然后 ISET = 4A、  

在图6中、OCP 之后、Iload 将保持在3.4A 左右、Vout 降至2V

在图7中、OCP 之后、Iload 将保持在2.4A 左右、Vout 降至1V

我想知道

图6和图7为什么具有不同的 Iload 和 Vout、从而产生 OCP。

2. 在公式4中,Vout 随 Ron 变化,这意味着 Ron 在图6和图7中会变化吗?  

   是否有任何公式可以在故障时间内获得 ILOAD 和 Vout?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    我将查看您的查询、并尽快回复您

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    我们提供性能更好的新器件供您选择。 您能否分享您的系统要求以及选择 TPS2421的原因。

    输出电压和输出电流之间的关系。
    对于电流调节器件、故障期间的 Vout = ILIM*过载阻抗= ILIM*(标称 Vout/OVERLOAD 电流值)、但很难为诸如 TPS2421的断路器类型器件定义此类表达式。

    此致、
    Rakesh