This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:"前馈"电容/轻负载不稳定

Guru**** 2582075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697704/tps61021a-feed-forward-capacitor-light-load-instability

器件型号:TPS61021A

我在动态应用中使用 TPS61021A (线路和负载发生变化)、并且在极轻负载时遇到输出不稳定的情况。 这似乎与布局无关、因为我在 EVM 上复制了条件。 它似乎与"前馈"电容器相关。 (他们为什么将这称为前馈电容器对我来说也是一个谜)。 我的总输出电容为70uF (标称值),因此,请遵循数据表... 'μF 大于40 μ F 的大输出电容、建议将零频率(fFFZ)设置为5kHz。' 我认真地将零点设置为5kHz、在我的设计中恰好是100pF 和320k。

这似乎在中等负载和重负载下都能正常工作、但在轻负载下(3.3V = 3.3mA 时为1k Ω)、我可以使稳压器产生各种振荡行为。 例如、如果我使输入电压成为一个三角波、从3V 上升到1.8V、然后以100Hz 的周期再次恢复、稳压器在大约3kHz 的频率下像一个钟振铃、 峰间振幅大约为一伏、并以3.3V 为中心 设定点。

只需移除"前馈"电容器即可消除这种情况。

降低负载电阻(到100欧姆/33mA)可消除这种情况。

数据表是否正确? Web Bench 建议使用更小的电容器(20pF)、而 EVM 具有更小的静态电容器(10pF 和316k)。 数据表中的信息确实不足以让我进行我自己的相位裕度分析、我也不是很信任 Web 工作台、因此我一直停留在这里、尤其是因为 Web 工作台推荐值不会完全消失。

是否有人遇到过这样的情况? 是否有任何方法可以获得有关此器件内部的更多详细信息?

感谢您的任何帮助、

Bret Herscher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享您观察到的波形? 有无 CFF?
    输出电容器的器件型号是多少? 我们可能还会尝试重现 EVM 中的行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢贾斯珀。

    您好、Bret、

    您的输出电流非常小、因此 TPS61021A 在此负载条件下在 PFM Mdoe 中工作。 请将原理图和 SW 波形发送给我们、以便我们检查发生了什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    贾斯珀(和海伦)、

    非常感谢您的回复... 我发现并解决了我的问题,这有点令人尴尬…

    事实证明、我的技术人员在将外露焊盘接地方面做得不好。 由于这是唯一的电源连接,所以它会干扰调节器.... 令人惊讶的是、该器件在仅在 PWM 模式下连接模拟接地(AGND:引脚1)的情况下能够很好地在高电流下进行调节。 在 PFM 模式下、该器件还会进行调节、但在某些输入电压下会发生振荡。

    在 EVM 上发生这种情况的原因也是因为我的技术人员更换了 EVM 上的器件、他在这方面犯了同样的错误。

    连接电源接地后、该部件在 PWM 和 PFM 运行模式下都是坚如磐石的。

    非常感谢、

    支架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    干得不错。 感谢您的更新。