This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161:LM5161c

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696885/lm5161-lm5161c

器件型号:LM5161

大家好、

我的客户正在使用 LM5161。 它将在其设计中每60ms 启动和关闭一次。 他们想知道这是否安全? 下面是波形:

此致!
杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yangbo、

    我请您参考我们的 LM5161专家 Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yangbo、

    请分享原理图。

    输入电压看起来很低、LM5161进入 UVLO。 它们能否降低输入电源的源阻抗、使其保持恒定电压?

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、

    是的、它正在进入 UVLO。 它是一个特殊应用。 如果它每60毫秒进入 ULVO、那么安全吗?

    此致!

    杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、应该可以。 它只是重复的正常关断和启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yangbo、

    请单击 Resolved、以便我可以关闭此主题。

    此致、
    Tim