This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:12V - 20V 直流独立升压转换器原型设计性能问题

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698292/tps55340-12v---20vdc-standalone-boost-converter-prototyping-performance-problem

器件型号:TPS55340

你(们)好。

我目前正在设计一个12VDC 至20VDC 的升压转换器、用于为电池充电器 IC 供电。
我在原型设计方面遇到了一些问题,请允许我解释一下:

我使用 WebBench 计算无源值,在试验电路板上构建电路后(我认为它与之相关),我遇到了性能问题:

-我在输出上有大量纹波、它似乎与比较器环路相关、但我不太熟悉它。
-只要输出保持在80mA 以下、一切看起来都"正常"(除了15vpp 纹波...)。
-在更大的负载下、输出电压开始下降、大约150mA 时、升压转换器停止。
-随机地、EN 引脚必须接地并再次拉高以"重新启动"升压转换器。

我已经设计了"完美无缺"的简单升压转换器、没有 COMP 环路等等、我对这个转换器非常生气。 开关模式看起来很复杂(我可以很好地在纹波上看到它)。
我们不能开发出无数的原型板,所以我的问题是:它是否与试验电路板有关? 完整的 SMD 电路板和正确的布局是否正常? 对于"试验电路板构建"、这些问题是否看起来很常见?

关于这个 EN 引脚、它似乎有自己的意愿、因为它是一个"独立电路"、我不能一直将其切换为低/高电平。 是否有防止意外关机的解决方案? 它是否再次与试验电路板相关?

非常感谢、如果您需要更多信息、我将尽可能多地提供。

Julien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的所有问题都是与试验电路板相关的问题。 或者、您没有制作好的试验电路板。 请遵循数据表第17页中的布局指南。   如果电路布局不好、则会产生很大的噪声。  建议您放置一个 PCB 板、而不是试验电路板。