This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54294:我们是第一次在电路中使用此部件,但它无法正常工作。 请提供任何帮助。 IC 不工作、它不提供5伏和3.3伏输出。

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696067/webench-tools-tps54294-we-are-using-this-part-for-the-first-time-in-our-circuit-but-it-is-not-working-any-help-would-be-appreciated-the-ic-does-not-work-it-does-not-give-the-5-volts-and-3-3-volts-output

器件型号:TPS54294

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sandro、

    您能否分享有关在 WEBENCH 中创建设计所用设计输入的更多详细信息? 您是否使用了 WEBENCH 推荐的原始组件? 您可以使用"共享设计"->"与公共共享" URL 共享您的设计、如下面的快照所示。

    此外、如果您可以共享实际原理图和电路板详细信息、这也会很好。 我看到了原理图、但分辨率不够好、无法看到所有组件、所以您可以共享文件吗?


    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道什么是 WebBench。 实际上、我想分享设计、看看是否有人能够识别我的问题。

     

    如何添加实际的 PDF 文件以便您可以看到它?

     

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、让我将您的帖子移至正确的论坛。 您可以使用以下快照附加文件作为参考。  

    谢谢、

    模块

    单击"插入代码、附加文件..." 然后使用附件图标附加文件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于上述设计的 e2e.ti.com/.../tps54294-design.pdfThe Webench 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部5V 稳压器正在工作开关输入不会振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    VREG5的电压是多少?

    我 在原理图中发现一个错误:R57短路。  -->我怀疑 VREG5被拉至低电平并触发 UVLO。

    正确连接如下所示。