This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54494:电压范围

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54494

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698304/tps54494-voltage-ranges

器件型号:TPS54494

TPS54494的输入电压范围(4.5V 至18V)和输出电压范围(0.76V 至7V)重叠。  如果提供5V 输入电压、输出电压范围是否为0.76V 至5V?  有什么不同?  我无法从数据表中找出这一点...  感谢堆的指针!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果输入电压为5V、则最大输出电压无法达到5V。 您可以根据以下公式估算最大输出电压。 要获得稳定的5V 输出电压、您需要留出一些裕度。

    Vout =(T-Tmin-off 时间)/T*Vin

    此致、

    Edwin。