This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:低频下的 LM3409 PWM 调光问题

Guru**** 1792000 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717717/lm3409-lm3409-pwm-dimming-question-in-low-frequency

器件型号:LM3409

尊敬的 E2E:

我使用 lm3409 IC 驱动两个 LED: VIN = 8V; VO = 5.5V  FSW = 30Hz Duty=56% ILED = 1.A  
但我发现 LED 通电 延迟时间长于数据表显示的3.5us。  
与 波形相比,Fsw 是不同的,数据表中的 Fsw=200kHz。
它影响加电延迟时间的原因,以及如何改进它。谢谢  
原理图和波形与同行: 黄色= en_pin、 青色= out_led

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LM3409不是恒定频率器件。 它是恒定的关断时间、如果 Vout 保持不变、例如 LED 负载、它实际上是恒定的。 如果输入电压升高、频率将升高。 如果输入电压下降、开关频率将下降。 我计算出关断时间约为860nS、关断频率约为360kHz。 由于电路损耗、它们的占空比应约为69%或略高。

    您将进入最长关断时间。 这意味着第一个导通脉冲中没有足够的能量来使输出电压达到足够高的水平以开始运行、这样它将经历一个最长关断时间(请参阅数据表、规格为300us)。 由于 V=L*(di/dt)、导通时间不会为3.5us。 为电感器充电的 V 为8V - 5.5V、L 为33uH、di 为1A。 这会使 dt 13.2us。 您可以在电阻远高于电阻的 Coff 电容器中添加电阻器和二极管、尝试从51k 开始以加快开通速度。

    查看当它尝试启动时的输出电压、它必须超过1.243V 才能使关断计时器正常工作、否则它必须经过最长关断时间。 输出端是否有电容器? LED 应在低电压下大部分时间处于开路状态、因此应从第一个脉冲开始。 如果减小此电容值(PWM 调光时、您将能够使用示波器查看 LED 电压)。 负载只是 LED 还是连接了其他器件?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin Nederbragt:

    非常感谢你的帮助。  
    负载只有两个 LED (电源:3.4W),输出端没有电容器。
    我已经这样做了测试,添加一个电容器(例如1uf/4.7uf),其性能比没有电容器差。
     我需要您仔细检查电阻器和二极管的位置、谢谢  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    二极管的阳极需要到达 VCC 电阻器需要从二极管的阴极转到 U1引脚4处的连接。  它可能需要较低的值、具体取决于它是否正常工作或拉得不够高。  LED 灯串的电压是多少?  我仍然不明白为什么输出不随第一个脉冲上升、LED 负载不应在极低的输出电压下消耗电流。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Irwin Nederbragt:

      二极管和电阻器位置是否如下所示??  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irwin Nederbragt:

    电路是否需要按如下方式更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不完全是。 对于添加的电阻器、修改是正确的、但您删除了原始 R4。 您需要重新添加原 R4关闭电阻器。 它的效率应为5.1K (最初为 R4)、并添加了上面绘制的二极管和51k 电阻器。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将电路修改为向上、上电后延迟会改善、 但在工作几分钟后、

    它又变成了300us。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果输出电压为5.5伏、则会出现其他问题。 您能否在长时间延迟时测量输出电压? 它是否仅在您重新打开电源后才会出现? 尝试将51千欧更改为20千欧、以查看其工作是否正确。 是否只有负载 LED? 输出端是否存在其他电阻负载? LM3409不喜欢从电阻器负载开始、因为从第一个能量脉冲开始的电压不够高。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否仅在您重新打开电源后才会出现?

    ->不、它出现在 PWM 占空比小于57%时。

    尝试将51千欧更改为20千欧、以查看其工作是否正确。

    ->是的、将51千欧更改为20千欧晶圆正常、 太棒了!!

    是否只有负载 LED? 输出端是否存在其他电阻负载? LM3409不喜欢从电阻器负载开始、因为从第一个能量脉冲开始的电压不够高。

    ->是,仅2个 LED,Osram SFH4725S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    负载必须在关断期间放电。  20Kohm 将确保关断时间电压上升到1.24V 阈值以上、由于输出以某种方式变为低电平、因此51Kohm 不足以满足此要求。  确保您的开关频率仍然接近您需要的位置。  如果它太高、现在您可能需要将5.1千欧姆值提高一点。

    此致、