This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LMR14206XMKDEMO:不确定是否计算稳压器的浪涌电流

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR64010, LMR14206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698139/webench-tools-lmr14206xmkdemo-doubt-in-calculate-inrush-current-in-regulator

器件型号:LMR14206XMKDEMO
主题中讨论的其他器件:LMR64010LMR14206

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我需要计算上述稳压器的浪涌电流、请帮助我解决问题

此外、我还请求您告诉您如何计算线性稳压器和开关稳压器的浪涌电流

我还需要计算低于 IC 的浪涌电流

序列号             输入          电压              输出电压        负载电流              稳压器类型       输出负载电容

1            个 LMR14206X                   12V                               5V                                  381.76mA                         降压             转换器22uF/16V

2.            LMR64010                       12V                               25V                               12.58mA                            升压             10uF/50V

           TPS71533DCKR             12V                                 3.3V                         4.5mA                                   LDO               1uF/16V

 

我需要知道 上述稳压器的浪涌电流限制。 请尽快答复

谢谢、

SENTHIL KUMAR