This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54824:无法在 WebBench 中更改 Cout 电容器数量

Guru**** 2582265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697707/webench-tools-tps54824-unable-to-change-cout-capacitor-quantity-in-webbench

器件型号:TPS54824

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我正在尝试在 WebBench 中复制 TPS54824数据表应用示例(1.8V @ 8A)、并且无法为 输出电容器选择定制数量(4 x 47uF)。 为什么 WebBench 不允许我们 更改组件数量、或者、如果允许、如何更改?

谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luc:

    转至原理图窗口,双击 Cout,然后在选择过滤器窗口中设置最小和最大可接受值。 找到您喜欢的组合并选择它。 如果您返回原理图、它应该会显示您的新选择。 我已经尝试过这种方法、并验证了新的 Cout 是否反映在仿真中。 我发现很难获得数量4、因此您可以使用2 100 μ F。

    请告诉我这是否能解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您的解决方案的问题是、它没有考虑四个47uF 电容器的等效并联电容器 ESR ... 这个问题的唯一解决方法是创建一个定制电容器。 但是、我想知道在该仿真工具中添加此功能(修改数量)有多困难?  

    谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Luc:
    我将把您的帖子移至 Webench 团队论坛。
    他们可能能够更好地解决您的问题。
    此致
    Brani