This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:放电启用/禁用开关

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719248/bq76940evm-discharge-enable-disable-switch

器件型号:BQ76940EVM

您好!

我将 BQ76940EVM 用作我正在制作的电动自行车电池组的一部分。 我想知道是否可以修改电路板以允许开关打开和关闭放电而不影响充电? 我希望电池组能一直充电、但我希望放电能够关闭、这样我就不会在不想的时候意外地踩下自行车的油门。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kyle、

    我不确定我是否完全理解原因、因为充电 FET 仅会在故障情况下关闭、但您当然可以修改 EVM 以实现所述的效果。 我想您希望 FET 保持导通状态、而不管 CHG 引脚状态如何? 在这种情况下、您需要断开 CHG 引脚与驱动 FET 的连接(移除 Q5并导入并连接 FET 启用所需的电压)。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在故障情况下、我可以正常关闭充电 FET。 我想知道的是、我是否可以断开引脚并将其连接到开关、在开关中、我可以打开和关闭放电 FET、而不会出现故障。

    谢谢、

    Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kyle、

    FET 驱动器引脚可通过寄存器位进行控制。 使用[DSG_ON]位是否适合您作为控制这种情况的方法、或者您是否需要比 I2C 事务更快的东西?

    Matt