This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160-Q1:I#39;m 与下面的 schmatic 相混淆、是否有人能帮助解释它的工作原理?

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698090/lm5160-q1-i-m-confused-with-the-schmatic-below-could-anyone-help-explain-how-it-works

器件型号:LM5160-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-01418

大家好、

我在下面的原理图中找到 TI 参考设计(TIDA-01418)、转换器的所有接地引脚都是悬空的、转换器如何正常工作以及-10.51V 如何实现?

请帮助解释。

谢谢!

Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wesley、

    查看此培训。 您感兴趣的部件从第6:30分时开始(您要询问的电路从8:15开始)。

    Sam