This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ10500:数据表中的电阻值不是精确输出电压的最佳值。

Guru**** 2814335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697799/lmz10500-the-resistor-values-in-the-datasheet-are-not-optimal-for-accurate-output-voltages

器件型号:LMZ10500

数据表中的电阻分压器值可提供高达3.5%的输出电压误差。

我计算出 E96电阻器的最佳组合、Rt 介于80k 和1M0之间、所选电压的最坏情况误差为0.3%

我有一个计算任何输出电压最佳组合的电子表格。

我通过链接发送了此信息、以在数据表中提供反馈、但未收到任何响应。

Vtarget Rb 输出电压 误差 误差百分比
数据表中的值
1.2. 243000 63400 1.215649 0.015649 1.304123
1.8 187000 82500 1.798469 -0.00153 0.085034
2.5. 150000 118000 2.586754 0.086754 3.470149
3.3. 118000 150000 3.288246 -0.01175 0.356174
以下最佳组合值
1 332000年 68100 0.999969 -3.1E-05 0.00314.
1.2. 107000 27400 1.197731 -0.00227 0.189112
1.8 412000 182000年 1.800084 8.42E-05 0.004676
2.5. 137000 102000年 2.507322 0.007322 0.292887
3.3. 107000 137000 3.298668 -0.00133 0.040363
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    感谢您的反馈和测试结果。 在更新数据表时、我们将考虑这一点。

    需要进行更多的测试、因为更改 Rt/Rb 值会影响环路稳定性。
    此致、
    Jimmy