This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:如何计算 RHO、RHOL、RLO、RLOL 电阻值?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719285/lm25141-q1-how-to-calculate-the-rho-rhol-rlo-rlol-resistance-value

器件型号:LM25141-Q1

大家好

     在 LM25141-Q1数据表中、如何计算 RHO、RHOL、RLO、RLOL 电阻值? 为什么需要电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    去了,

    这些电阻器可让您降低 FET 的导通/关断速度(也称为压摆率控制)。 较大的电阻器将以较慢的速度打开/关闭 FET、这意味着较软的瞬态和较少的振铃。 这与在数百 MHz 范围内实现更好的 EMI 性能相关。

    您可以使用0欧姆电阻器构建电路、并在测试期间安装它们、以帮助提高 EMI 性能。

    您可以通过了解 FET 的电容并计算 FET 导通的速度来计算所需的值。 或者、您也可以执行我所做的操作、为 RHO、RLO 和 RLOL 填充10欧姆(RHOL=0欧姆)、并根据需要进行修改。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam
    您能给我一个关于计算 RHO、RHOL、RLO、RLOL 电阻值的公式吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去了,

    通过电阻器的电容器将使用以下公式进行充电:

    Vcapacitor = Vsupply *(1 - e^(-t/(RC)))

    使用该公式、使用 FET 的寄生电容计算满足上升时间规格(从10% Vsupply 上升到90% Vsupply)所需的电阻器。

    您还可以利用 此站点 进行快速计算。

    Sam