This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:单节电池放电

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ78350, BQ78350-R1, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697379/bq78350-r1-individual-cell-discharged

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76930BQ78350EV2400

我有一个使用 BQ76930 AFE 连接到8节电池组(100Ah)的电池。 外部平衡电路与应用手册中的电路相同、设置为150mA。 我看到电池是从一个应用程序返回的、在该应用程序中、电池可能在货架上存放了4-5个月。 每个 电芯有一个或两个读数为0V 的电芯、其余电芯为3.2+/-V 我不测量平衡电路中的任何短路、因此我假设平衡电路长时间保持打开。 是否有任何关于可能出错的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    bq76930本身不会开启或关闭电池平衡。 bq78350根据其算法限制了平衡。 如果它正在进行平衡、并且看到电池变为低电压、则应关闭平衡并关闭 bq76930、这也会关闭平衡。 平衡期间、bq76930和 bq78350之间的通信中断可能会使所选的平衡处于开启状态、但系统应继续运行、并可能会将所有电池耗尽至 VSHUT (< 3.2V/节)。 电池放电至0似乎更有可能出现在电路板上的某些缺陷或损坏。 查找 bq76930输入端是否存在电阻性损坏、电容器泄漏或电路板上是否存在污染。 您应该能够将电流视为输入电阻器上的电压、然后更难确定电流是流入 IC、电容器还是其他路径。 如果您已打开电子元器件以访问电路(这是正常情况)、请尝试在查找电流的同时、使用它在系统中遇到的相同机械扭矩和电气偏置来加载电路板。 寻找放电电池中的模式可能会有所帮助。 如果电路未显示故障、则表明电路已清除、行为异常、或者可能位于电路板外部。 如果您启用了该功能、查看 bq78350-R1的寿命数据可能会有所帮助。 如果您可以访问由于 UV 而无法运行但电池未达到0V 的电池组、这些电池组也可能显示一些不同的提示。
    此时我不能想到其他建议、所以我选择"认为已解决"、尽管我意识到您的问题肯定不是。 请回答您的问题或其他问题。 您的回答可能对其他社区成员有所帮助、有些社区成员也可能有其他建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的深入见解。 我将继续调查您推荐的领域、但我想我将提供数据存储器的原理图和转储、希望对数据的另一组关注有助于更快地得出结论。 所连接的数据来自电池7为0V 的电池。 其余电池的电压大约为3.2V。 我注意到的一件事是、当尝试使用 EV2400收集数据时、我最初无法连接到 BQ Studio。 我最终断开了电池并连接了电池仿真器、所有电池均设置为3.2V。 然后、它每次都会连接。 不确定这是否告诉我们有关该问题的任何信息、但它确实提出了这样一个问题、即为什么 EV2400不会与电池中有无电芯的电池进行通信。 我还查看了寿命数据、并注意到一些与其他电池相关的异常数据、这些数据导致我相信寿命中可能包含一些在电池构建时从未清除过的虚假数据。 e2e.ti.com/.../2570.Gas-Gauge.pdf

    e2e.ti.com/.../DATA-MEMORY.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    电路原理图在电芯7区域看起来正常。 使用电池仿真器、您应该能够查看 QB7到 RB7处是否存在泄漏或通过 RF7的电压降、而 RF7可能会打开 FET。 如果 RF7出现压降、则必须确定电流是流入 IC 还是 CF7。 如果它从 RF6传出、则可能是电容器或 IC 或污染。 如果是来自 R61、则 IC 更有可能。
    如果有剩余的数据、则寿命数据可能没有意义、但看起来电池7的最大值最低且从未平衡。 所有其他组件可能都具有平衡的功能、尝试与之匹配。 它可能从一开始就存在泄漏或损耗。
    FCC 更新编号2.
    了解了低至512mAh 的完全充电容量9848和
    FCC 学习256、这将是2个周期。
    与默认值相比、EDV2 9709上的 DoD 非常低、它必须每次都发现一个非常低的容量。
    这些似乎与电池电量低的情况一致、但不能说明原因。

    如果电池电压低于、监测计将关闭
    电源关断关断电压为1750mV
    因此、如果它正在关闭、似乎表示您正在寻找泄漏而不是错误的电压读数。