This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:并联 LMG5200#39;s 稳定性

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698231/lmg5200-parallel-lmg5200-s-stability

器件型号:LMG5200

尊敬的团队:

您是否有成功实现 LMG5200并联的案例?

我的客户想知道并联两个 LMG5200可能会影响稳定性。

基于我的搜索 E2E:

我不确定是否建议客户并行使用组件。

如有任何意见,敬请提出。

此致

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的查询。 正如 Alberto 所说的、并行 LMG5200存在一些挑战、但这并不意味着100%不可行。  

    1.对于死区时间、一 个 LMG5200的高侧 FET 与另一 个 LMG5200的低侧 FET 之间存在交叉传导的风险。 因此、在切换一个器件时、请使死区时间设置大于此情况。  

    即使 DT 足够大、器件之间的变化也会导致其中一 个 LMG5200 首先切换。 该器件将消耗连接到此节点的所有其他 FET 的所有累积输出电容损耗。 两种解决方案:1)为了缓解这种情况、需要在两个 LMG5200之间拆分电感器、从而有效地使其成为多相转换器;2)较小的电感器可用于分离相位、而较大的电感器则用于提供直流滤波。

    希望这对您有所帮助。  

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lixing:

    谢谢您的回答、如果我有其他问题、您将会知道。

    此致
    Kevin