This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82130:TPS82130

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130, TPS82150, TPS82085, TPS82084, TPS82140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698313/tps82130-tps82130

器件型号:TPS82130
主题中讨论的其他器件: TPS82150TPS82085TPS82084TPS82140

我们将在新设计中使用 TPS82130、但我们注意到它不可用。  是否有您会推荐的类似器件?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kathy、

    是的、此模块与 TPS82140和 TPS82150引脚对引脚兼容。 如果输入电压低于6V、则还可以使用 TPS82085或 TPS82084 (它们不是引脚对引脚的、但非常相似)。

    当然、请与多个经销商联系、了解谁拥有库存以及交货周期是多少。 今天、TI.com 显示我们现已有一些库存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答、Chris。 这些器件很难找到。 我发现一家经销商有 TPS82150库存、因此我们将继续使用这家经销商。 感谢您的帮助! Kathy