This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:EV2400

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQEVSW, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697748/ev2400-ev2400

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他部件:BQEVSW、BQSTUDIO

我有四台笔记本电脑、每台都运行 Win 7 64位、每台都运行自己的 EV2400。  我已经运行 EV2400软件更新和 bqEVSW 升级来处理 EV2400。 我使用的是 bqEVSW v 0.9.89。 有时、即使在我使用它的过程中、bqEVSW 也会指出它已与"EV2300"失去连接。 当我重新运行 EV2400软件升级时、我会看到"no EV2400 found"(未找到 EV2400)。 有时、拔下并重新拔插 EV2400 USB 可以正常工作、但并非总是如此。 重新启动电脑没有帮助。  

设备管理器显示"未知 USB 设备":

"Windows 停止了此设备、因为它报告了问题。 (代码43)"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、
    要使旧软件正常工作、您需要安装支持组件、使软件能够看到使用 EV2400和 EV2300。
    可从 EV2400 wiki 页面下载
    e2e.ti.com/.../ev2400-faq.aspx
    具体链接 e2e.ti.com/.../1234.EV2400_5F00_Support_5F00_Components_5F00_20110524.zip

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许我不太清楚。 我下载并安装了这些组件。 不好。 实际上、无论 bqEVSW 如何、EV2400更新程序都会报告未连接 EV2400! 通常、如果我拔下并重新插入 USB 连接器、这会自行纠正。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、
    请尝试以下操作:

    1。 如果在插入 EV2400时、其上的指示灯保持熄灭状态、则可能处于固件更新模式。 如果在该模式下,您可以打开命令提示符并使用-s 选项运行更新程序以对其进行编程。 命令应为"EV2400_Updater_v0018.exe -s"
    2. 您可以尝试安装 bqStudio 并确保它可以与 bqStudio 通信。 至少可以验证 EV2400 USB 连接是否正常工作。

    此致、
    David