请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 我们的应用是使用 BQ25703A 通过5V 电源为锂离子4S 电池充电、以升高充电电压、因此我们只需要升压转换器模式。
是否可以用0欧姆电桥替换 Q1 HiFET、然后移除 电路中的 Q2 LOFET、从而使 BQ25703A 仍能为电池充电?
您是否会向我们提供任何建议,以减少任何无用的组件?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.