This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719781/ucc28780-ucc28780

器件型号:UCC28780

您好!

在数据表中、它显示了 OPP 可随输入电压变化以实现争用过功率保护。

我们知道、随着输入电压的增加、Ivsl 将增大、因此 Vcst (opp)将随输入电压的增加而减小。

我的问题是、在峰值电流限制状态下、实际 Vcst (PCL)将随输入电压的增加或不增加而降低?

换言之、 Vcst (PCL)是否为全输入范围内的常数值?

谢谢!

BR

陈十一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eleven Chen:

    感谢您关注 UCC28780。 峰值电流限制阈值固定为0.8V。 该阈值不随输入电压而调整。

    此致、
    本·洛夫