This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27541:充满电后、更新状态不会从0x04变为0x05

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698293/bq27541-update-status-does-not-change-from-0x04-to-0x05-after-fully-charged

器件型号:bq27541
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我正在尝试使用 bqStudio 执行学习周期、我遇到的问题是电池充满电后、更新状态不会从0x04更新到0x05、并且我可以看到 Qmax 也不会更新。  在我看来、从日志中可以看到 VOK 和 RUP_DIS 按预期更新。  请帮帮我。  谢谢!  日志文件是 attached.e2e.ti.com/.../1Learning.gg.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:
    我查看了您的文件和一些问题。
    -放电期间电流小于 c/5的值。 请使用 c/7
    -如何识别化学 ID? 如果您使用的 chem id 是匹配的 chem id,则返回了多少错误。
    -如果在充电 Qmax 更新失败后,继续放电,然后充电,查看是否更新。 Maake 确保使用 c/7放电率。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、

    -放电期间电流小于 c/5的值。 请使用 c/7
    答:我将尝试 C/7
    -如何识别化学 ID? 如果您使用的 chem id 是匹配的 chem id,则返回了多少错误。
    答:我通过收集其中一个 TI 文档指定的充电/放电数据获得了 Chem ID、该数据已提交至 TI 网站以获取数学报告。 报告的误差为最大 DOD 误差1.02%。
    -如果在充电 Qmax 更新失败后,继续放电,然后充电,查看是否更新。 Maake 确保使用 c/7放电率。
    答:我会尝试一下。

    谢谢!