This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV700-Q1:电源抑制比

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719106/tlv700-q1-power-supply-rejection-ratio

器件型号:TLV700-Q1

您好,

我已经 很好地查看了 TLV70033QDDC*Q1数据表,但我找不到如何得出输入电压等于5.1V [来自 开关频率等于1.28MHz 的直流/直流转换器]的电源抑制比,输出电压为3.37V。

我需要此 PSRR 值,以便我可以决定输出纹波电压在  所有频率 下都是( http://www.ti.com/lit/an/slva079/slva079.pdf)。

那么、您能否向我提供该值、或者建议我使用我的功能条件来计算输出纹波电压的方法。

 

非常感谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I Ouissal、

    您上传的图片不可见。 您是否会尝试通过单击"插入代码、附加文件等..."来附加它? 帖子编辑器窗口右下角的文本? 请参阅我为向您显示您应该单击以附加图片的位置而拍摄的屏幕截图。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、
    这是我在上面提到的文件中找到的公式

     

     

     

    但在浏览互联网一段时间后,我发现了第二个公式(http://www.ti.com/lit/an/slaa414a/slaa414a.pdf)

                                              

     

     

    那么、您能否准确地告诉我要使用哪一个、为什么?

    非常感谢您、

    此致、

    瓦伊萨尔 BOUDIR

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ouissal、

    PSRR 定义为电源电压变化与其产生的等效(差分)输出电压之比。 在数据表中、PSRR 图以分贝表示。 请使用 PSRR = 20 log (Rippleinput/Rippleoutput)进行计算。

    您所附的应用手册是一个很好的示例、说明了如何使用 PSRR 来估算由输入端注入的纹波引起的输出纹波。 (www.ti.com/.../slaa414a.pdf)

    数据表中有一个 PSRR 波形图、显示了输入电压-输出电压= 0.5V 时的两种负载条件。 在您的情况下、您的应用在5.1V VIN 和3.37V Vout 之间具有更高的裕度、并且往往为您提供比图中的数字更好的数字。 您可以看到、在1.27MHz 时、PSRR 读数为~45dB - 53dB (基于负载)。 然后、您可以使用45dB 作为最坏情况的估算值。 为了计算输出上的纹波、您还需要测量1.27Mhz 时的输入纹波、然后您可以使用 PSRR = 20 log (Rippleinput (mV)/Rippleoutput (mV)))来估算其对输出的影响。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    非常感谢您的反馈、您根据需要提出了我的问题。

    此致、
    瓦萨尔