请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78PL116 你(们)好
IAM 使用14s32p 电池组。 但是、在执行短路测试时、下面提到了各种标志:
EUV
CUV
PV
电芯1电压2000mV
电芯2电压2000mV
但电池1和电池2的实际电压为3982mV 和3978mV。 剩余的电池电压正确。
我仍然 能够与 IC 通信。
由于短路测试、这是第4次发生、当我获得2000mV 、然后我需要更改 IC 时。
但我无法理解为什么 bq78pl116无法提供短路保护。
甚至无法在32安的电流下实现短路。