This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ35003:LMZ35003 /启动时间限制

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ35003
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698226/lmz35003-lmz35003-limitation-of-startup-time

器件型号:LMZ35003

您好!

请让我询问 LMZ35003 HSA 是否限制启动时间。 实际上、客户考虑使用50ms 至24V 的输入电压。  您对此类输入电压的加电是否有任何问题?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    器件没有特定的启动时间规格。 但是、UVLO 功能应解决您对电源50ms 输入电压的担忧。  

    通过相应地设置 UVLO、这将确保器件在 INH/UVLO 上看到适当电压后开始电源转换。 您可以增加 SS 时间来补偿输入电源中的延迟。

    我建议首先添加电阻分压器。 数据表在第11.7节中提供了不同 Vout 应用的典型原理图、您可以遵循这些原理图。  

    此致、

    Jimmy