This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84:EN 电压范围

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697892/tps7a84-en-voltage-range

器件型号:TPS7A84

你好!

我使用的是 TPS7A84。 在我的配置中、输入电压为1.4V、偏置电压为3.5V。

在数据表的建议运行条件表中、EN 电压可在0V 至 Vin 的范围内。 此外、在绝对最大额定值表中、无论输入电压或任何其他电压如何、EN 电压都可以介于-0.3V 和7.0V 之间。

因此、在器件的 EN 引脚上提供偏置电压(而不是 Vin)以启用它是否安全? 这样的配置是否会影响可靠性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vic:

    您是否已满足第8.1.1节中提到的排序要求?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai!

    我的配置如下。

    我有三个直流/直流转换器、它们生成三个电压、其中3.5V 和1.4V。 此外、这些转换器将其电源正常状态输出连接在一起、形成一个公共 PG 信号、该信号通过一个电阻上拉至3.5V。 加电期间、转换器的输出相互间相互斜升、所有输出正常后、PG 信号被释放、其电压变为3.5V。

    我在中对此感兴趣、TPS7A84在其偏置输入端具有3.5V 电压、在 IN 输入端具有1.4V 电压、在其 EN 输入端具有 PG 信号。

    因此、如上所述、满足第8.1.11节中提到的排序要求。

    此致、Vic。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vic:

    TPS7A84数据表的第8.1.11.1节建议将 PG 上拉至 IN 电压、在本例中为1.4V。此建议用于确保 EN 在 Vin 同时或之后出现。

    您的设置将保证 EN 在输入电压之后出现、并且您不会违反绝对最大额定值。

    提供与 EN 引脚上的偏置电压相同的电压是安全的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric!

    非常感谢您的回复。 这很有帮助。

    此致、Vic。