This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24650:如何选择唤醒电阻器值?

Guru**** 2381010 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC24650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719678/ucc24650-how-to-choose-wake-up-resistor-value

器件型号:UCC24650
主题中讨论的其他器件:UCC28730

大家好、

我的客户正在将 UCC24650与 UCC28730结合使用以构建零功耗反激式转换器。 您能按如下方式帮助客户解决以下问题吗?

  • 如何选择 WAKE 引脚上的电阻器值
  • 获得 dIsec+/dt 值的热吗?
  • 如何获得 LSTRAY 值?

如果您需要更多信息、请告诉我。

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您关注 UCC24650。 杂散电感和 dIsec/dt 取决于二极管整流器封装和 PCB 布局。 Lsum*dIsec/dt 项用于计算寄生电感引起的额外压降。

    仅当存在导致超过最大拉电流额定值的大量杂散电感且我们有许多参考设计根本没有唤醒电阻器时、才需要唤醒电阻器。 我建议根据反激式设计、整流器封装和估算的 PCB 布线长度估算寄生电感和 dIsec/dt、以便为 Rwake 选择初始值。 然后、可以根据工作台测试对唤醒电阻器进行优化。

    此致、
    本·洛夫